Sieben Herausforderungen für eine langfristig hohe Maschinenperformance

Produktionsanlagen müssen zuverlässig arbeiten, eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten und über viele Jahre wirtschaftlich betrieben werden. Doch gerade über einen langen Maschinenlebenszyklus entstehen Kosten und Risiken, die im laufenden Betrieb leicht übersehen werden.

Dabei sind es nicht immer große Investitionen, die über die Wirtschaftlichkeit einer Anlage entscheiden. Ungeplante Stillstände, fehlende Ersatzteile, reaktive Wartung oder veraltete Komponenten können Produktivität und Lieferfähigkeit beeinträchtigen und die Betriebskosten erhöhen.

Ein ganzheitlicher Blick auf den Maschinenlebenszyklus hilft, solche Risiken frühzeitig zu erkennen.

Dabei spielen die Verfügbarkeit von Antriebs- und Automatisierungstechnik, eine vorausschauende Ersatzteilstrategie, professionelle Serviceleistungen sowie Modernisierungskonzepte eine entscheidende Rolle für einen langfristig wirtschaftlichen Betrieb.

1. Fehlende Transparenz über den Maschinenzustand erhöht das Ausfallrisiko

Ungeplante Stillstände kommen selten völlig ohne Vorzeichen. Verschleiß an Lagern, erhöhte Temperaturen, zunehmende Vibrationen oder Veränderungen wichtiger Betriebsparameter können frühzeitig auf technische Probleme hinweisen.

Fehlt jedoch die Transparenz über den tatsächlichen Zustand einer Maschine, bleiben solche Entwicklungen möglicherweise lange unentdeckt. Ein Ausfall wird dann erst erkannt, wenn er unmittelbar bevorsteht oder die Produktion bereits beeinträchtigt.

Regelmäßige Inspektionen und eine systematische Zustandsbewertung schaffen hier eine bessere Entscheidungsgrundlage. Kritische Entwicklungen können frühzeitig identifiziert und erforderliche Wartungsmaßnahmen gezielt geplant werden.

Die zentrale Frage lautet daher nicht nur: Läuft die Maschine heute? Sondern auch: In welchem Zustand befindet sie sich und wie lässt sich ihre Verfügbarkeit langfristig sichern?

Lenze unterstützt Maschinenbetreiber dabei, den Zustand von Antriebs- und Automatisierungskomponenten zu bewerten und mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen.

2. Fehlende Ersatzteile verlängern Maschinenstillstände

Bei einem Maschinenstillstand zählt nicht allein die Reparaturzeit. Entscheidend ist auch, wie schnell die benötigten Ersatzteile verfügbar sind.

Mit zunehmendem Alter einer Maschine kann sich die Beschaffung einzelner Komponenten schwieriger gestalten. Lieferzeiten können steigen und bestimmte Produkte oder Bauteile sind möglicherweise nicht mehr verfügbar. Besonders kritisch ist das bei Komponenten, deren Ausfall große Teile der Anlage oder sogar die gesamte Produktion beeinträchtigt.

Ein strategisches Ersatzteilmanagement setzt deshalb bereits vor einem möglichen Ausfall an.

Kann eine Komponente nicht kurzfristig ersetzt werden, können professionelle Reparaturservices eine wirtschaftliche Alternative darstellen. Durch die fachgerechte Reparatur von Antriebs- und Automatisierungskomponenten lassen sich Stillstandszeiten reduzieren und bestehende Investitionen länger nutzen.

Ziel ist dabei nicht, möglichst viele Komponenten auf Lager zu halten. Vielmehr kommt es darauf an, kritische Ersatzteile bedarfsgerecht und rechtzeitig verfügbar zu machen. Eine frühzeitige Ersatzteilstrategie gemeinsam mit einem Servicepartner wie Lenze kann helfen, Verfügbarkeitsrisiken bei kritischen Komponenten rechtzeitig zu erkennen.

3. Wartungsstrategien sollten sich am tatsächlichen Anlagenzustand orientieren

Reaktive Instandhaltung folgt einem einfachen Prinzip: Eine Komponente wird repariert oder ausgetauscht, wenn eine Störung auftritt. Was kurzfristig wirtschaftlich erscheinen kann, birgt jedoch Risiken für einen kontinuierlichen Produktionsbetrieb.

Ungeplante Serviceeinsätze, Produktionsunterbrechungen und kurzfristig benötigte Ersatzteile können zusätzliche Kosten verursachen und die Planung erschweren.

Eine zustandsorientierte Instandhaltung setzt früher an. Informationen über den tatsächlichen Zustand von Maschinen und Komponenten bilden die Grundlage für gezielte Wartungsentscheidungen.

So können erforderliche Maßnahmen besser geplant, Ressourcen gezielter eingesetzt und ungeplante Stillstände möglichst vermieden werden.

4. Obsoleszenz kann die langfristige Anlagenverfügbarkeit gefährden

Eine Maschine muss nicht defekt sein, um zum wirtschaftlichen Risiko zu werden.

Viele Anlagen erfüllen ihre Aufgabe auch nach zahlreichen Betriebsjahren zuverlässig. Gleichzeitig können Komponenten technisch veralten oder nicht mehr verfügbar sein. Dadurch steigen die Anforderungen an Ersatzteilversorgung und Instandhaltung. Auch die Integration neuer Funktionen oder digitaler Technologien kann schwieriger werden.

Deshalb sollte Obsoleszenz nicht erst dann betrachtet werden, wenn eine Komponente ausfällt und kein geeigneter Ersatz mehr verfügbar ist.

Eine frühzeitige Bewertung ermöglicht es, Modernisierungsbedarf gezielt zu identifizieren. Durch Retrofit- und Modernisierungsmaßnahmen können bestehende Maschinen technisch weiterentwickelt und für einen längeren wirtschaftlichen Betrieb vorbereitet werden.

Modernisierung bedeutet dabei nicht zwangsläufig, die komplette Maschine zu ersetzen. Vielmehr geht es darum, bestehende Anlagen gezielt dort weiterzuentwickeln, wo technische oder wirtschaftliche Risiken entstehen.

5. Ungenutzte Energieeffizienzpotenziale erhöhen die Betriebskosten

Die Wirtschaftlichkeit einer Maschine wird nicht allein durch Anschaffung und Wartung bestimmt. Auch ihr Energieverbrauch beeinflusst die Kosten über den gesamten Lebenszyklus.

Gerade bei bestehenden Anlagen lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf Antriebssysteme, Komponenten und Betriebsweisen. Veraltete Technik oder ungünstige Betriebsbedingungen können dazu führen, dass vorhandene Effizienzpotenziale ungenutzt bleiben.

Schon kleine Effizienzverluste bei Antrieben, Motoren oder Frequenzumrichtern können über viele Betriebsjahre erhebliche Energiekosten verursachen. Eine Analyse des Energieverbrauchs hilft dabei, Optimierungspotenziale zu identifizieren und die Wirtschaftlichkeit möglicher Modernisierungsmaßnahmen fundiert zu bewerten.

Gezielte Anpassungen und Modernisierungsmaßnahmen können so nicht nur die technische Leistungsfähigkeit einer Anlage verbessern, sondern auch zu einem wirtschaftlicheren Betrieb beitragen.

Lenze begleitet Maschinenbetreiber über den gesamten Lebenszyklus ihrer Antriebs- und Automatisierungstechnik. Von Service und Ersatzteilversorgung über Wartung und Reparatur bis hin zu Modernisierung und Retrofit steht dabei ein Ziel im Mittelpunkt: Maschinen langfristig verfügbar und wirtschaftlich betreiben.

6. Fehlendes Maschinenwissen erhöht das Betriebsrisiko

Für den zuverlässigen Betrieb älterer Maschinen ist nicht nur die eingesetzte Technik entscheidend. Mindestens ebenso wichtig ist das Wissen über die Anlage.

In vielen Unternehmen ist dieses Know-how eng mit einzelnen Mitarbeitenden verbunden. Wechseln Zuständigkeiten oder verlassen erfahrene Fachkräfte das Unternehmen, kann wertvolles Wissen verloren gehen. Im Störungsfall fehlen dann möglicherweise wichtige Informationen über Komponenten, Einstellungen oder frühere Wartungsmaßnahmen.

Eine aktuelle Dokumentation, strukturierter Wissenstransfer und regelmäßige Schulungen helfen, dieses Wissen langfristig verfügbar zu halten. Ebenso wichtig ist der Zugang zu technischem Expertenwissen. Servicepartner können dabei unterstützen, fehlendes Know-how zu ergänzen, Fehler schneller zu analysieren und den sicheren Betrieb bestehender Anlagen langfristig zu gewährleisten.

Ein ganzheitliches Lifecycle Management betrachtet deshalb nicht nur die technische Verfügbarkeit einer Anlage, sondern auch das notwendige Know-how für ihren sicheren und effizienten Betrieb.

7. Maschinenperformance muss über den gesamten Lebenszyklus betrachtet werden

Eine langfristig hohe Maschinenperformance entsteht nicht durch eine einzelne Maßnahme. Sie ist das Ergebnis vieler Entscheidungen entlang des gesamten Maschinenlebenszyklus.

Von Inbetriebnahme und Betrieb über Wartung und Ersatzteilmanagement bis hin zu Modernisierung und Optimierung beeinflussen zahlreiche Faktoren die Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit einer Anlage.

Unternehmen sollten deshalb regelmäßig prüfen:

  • Wie ist der aktuelle Zustand der Maschine?
  • Welche Komponenten sind besonders kritisch?
  • Welche Ersatzteile müssen langfristig verfügbar sein?
  • Wo bestehen Obsoleszenzrisiken?
  • Welche Wartungsmaßnahmen lassen sich besser planen?
  • Wo bestehen Potenziale für Modernisierung oder Energieeffizienz?
  • Ist das notwendige Maschinenwissen langfristig verfügbar?

Diese ganzheitliche Betrachtung hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen, Maßnahmen zu priorisieren und Investitionen gezielter zu planen.

Maschinenperformance langfristig sichern

Viele Kosten im Maschinenbetrieb entstehen nicht durch ein einzelnes Ereignis. Sie entwickeln sich schrittweise über Monate oder Jahre hinweg.

Genau hier setzt ein strategisches Lifecycle Management an: Statt erst auf Störungen oder abgekündigte Komponenten zu reagieren, werden Zustand, Wartung, Ersatzteilversorgung, Obsoleszenz und Modernisierung kontinuierlich betrachtet.

So lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren, ungeplante Stillstände reduzieren und bestehende Investitionen möglichst lange wirtschaftlich nutzen.

Denn über den wirtschaftlichen Erfolg einer Maschine entscheidet nicht allein ihre Anschaffung, sondern vor allem, wie sie über ihren gesamten Lebenszyklus betrieben, gewartet und weiterentwickelt wird.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Der passende Antrieb – Einsatzfälle von Servoumrichtern

Servoumrichter für Positionier & Synchronaufgaben, Retrofit und PLCIntegration – mit OCT und DC Zwischenkreis.

Jetzt lesen

Frequenzumrichter und ihre Rolle in Pumpensystemen

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Steuerung von Pumpensystemen durch Frequenzumrichter zur Steigerung ihrer Produktivität.

Jetzt lesen

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau – Ein strategischer Erfolgsfaktor

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau ist von entscheidender Bedeutung, um den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten.

Jetzt lesen

Kontakt