Frequenzumrichter im Maschinenbau: Anwendungs- und Einsatzfälle praxisnah erklärt

Frequenzumrichter sind im Maschinenbau längst mehr als „Drehzahlsteller“. Sie sind ein Prozesswerkzeug, das aus einer starren Netzversorgung eine variabel regelbare Motorversorgung macht – und damit aus „Ein/Aus“ eine Bewegung, die sich gezielt an Produkt, Prozess und Umgebung anpassen lässt. Technisch gesprochen, wandelt ein Frequenzumrichter die konstante Netzspannung und Netzfrequenz in ein variables System aus Spannung und Frequenz. Dadurch lassen sich Drehzahl und Drehrichtung eines Motors gezielt verändern.

Was das in der Praxis bedeutet? Sie bekommen mehr Kontrolle über die Maschine, reduzieren Energieverbrauch dort, wo es am meisten zählt, und erhöhen die Prozessstabilität – gerade bei wechselnden Lasten oder anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. In diesem Artikel zeigen wir die wichtigsten Einsatzfälle im Maschinenbau und geben Ihnen eine klare Orientierung, wann ein Frequenzumrichter die passende Lösung ist.

Warum Frequenzumrichter so häufig die beste Wahl sind

Sobald ein Prozess nicht permanent „Volllast“ braucht, entsteht Potenzial. Denn mit einem Frequenzumrichter regeln Sie die Motordrehzahl bedarfsgerecht – und damit häufig auch den Energieeinsatz. Besonders anschaulich wird das bei Pumpenanwendungen: Eine Verringerung des Durchflusses um nur 10 % mit einem Frequenzumrichter kann bereits zu einer Energiereduzierung von mehr als 25 % führen. Das ist der Grund, warum Frequenzumrichter in vielen Maschinenkonzepten direkt zur Standardlösung werden, wenn Energieeffizienz, Betriebskosten und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen.

Gleichzeitig verbessern Umrichter die Betriebsqualität: Sanfte Rampen beim Starten und Stoppen reduzieren mechanische Belastungen. Der Prozess läuft ruhiger und reproduzierbarer.

Die wichtigsten Einsatzfälle

Fördertechnik: Kontrollierte Dynamik für Materialfluss und Taktbetrieb

In der Fördertechnik zählt weniger der „Höchstwert“, sondern die Beherrschbarkeit: kontrollierter Anlauf, definierte Geschwindigkeiten, saubere Lastwechsel. Das gilt für Rollenbahnen genauso wie für Förderbänder oder Eckumsetzer.

Ein Umrichter sorgt hier für reproduzierbare Bewegungsabläufe, reduziert Ruck und entlastet mechanische Komponenten. Gerade bei getakteten Linien oder wechselnden Produktgewichten stabilisiert das den Materialfluss – und damit die Gesamtanlageneffektivität.

Wickler: Materialschonung und reproduzierbare Qualität

Wickelanwendungen sind ein klassischer Einsatzfall, weil sich der Spulendurchmesser während des Prozesses ändert, die Bahnspannung aber konstant bleiben muss.

In der Praxis geht es darum, Materialschäden zu vermeiden und reproduzierbar zu wickeln. Der Umrichter ermöglicht eine stabile Regelung der Drehzahl-/Drehmomentvorgaben – und unterstützt damit Prozesssicherheit bei wechselnden Betriebszuständen (Abwickeln/Aufwickeln, Rollenwechsel, Beschleunigen/Bremsen).

Pumpen: Effizienz und Prozesskontrolle in einem Schritt

Pumpen sind ein Paradebeispiel für sinnvolle Drehzahlregelung. Historisch liefen viele Pumpen direkt am Netz, doch der Umrichter ermöglicht eine bedarfsgerechte Anpassung der Motordrehzahl an den tatsächlichen Bedarf. Dadurch sinkt der Energieverbrauch, der Betrieb wird gleichmäßiger, und Drossel- oder Bypass-Systeme – die häufig mit Energieverlusten einhergehen – werden überflüssig. Gleichzeitig reduziert sich die mechanische Belastung, was Lebensdauer und Verfügbarkeit verbessert.

Typische Pumpen-Einsatzfelder im Maschinenbau sind beispielsweise Prozess- und Kühlkreisläufe, Umwälzpumpen in Anlagenmodulen oder Pumpen-Skids. Gerade in Anwendungen, in denen Durchfluss und Druck variieren, ist die Kombination aus Regelgüte und Effizienz ein starker Vorteil.

Lüfter und Gebläse: Stabiler Luftstrom, weniger Energie, robuste Funktion

Auch Lüfter- und Gebläseanwendungen profitieren stark von Frequenzumrichtern – sowohl in HVAC-nahen Maschinenumgebungen als auch in prozesskritischen Luftsystemen. Dafür typische integrierte Funktionen sind etwa PID-Regelung, „Flying Restart“ oder „Power-Loss Ride Through“. Bei hochträgheitsreichen Lüftern kann die Drehzahlreduzierung zur Energierückgewinnung genutzt werden, um Energie- und Installationskosten (z. B. für Bremswiderstände) zu sparen.

Für den Maschinenbau bedeutet das: Luftmengen lassen sich sauber führen, der Betrieb bleibt stabil, und Sie erhalten zusätzliche Diagnose- und Prozessfunktionen, die über den reinen Motorbetrieb hinausgehen.

Schaltschrank oder dezentral? Die Architektur folgt dem Einsatzfall

In der Praxis stellt sich häufig eine zentrale Frage: Soll der Umrichter im Schaltschrank sitzen – oder dezentral nahe am Motor bzw. Maschinenmodul? Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Entscheidend sind Platz, Umgebung, Montageaufwand und die gewünschte Modularität.

Die Lenze Frequenzumrichter decken diesen Lösungsraum ab: vom ultrakompakten Schaltschrankdesign bis hin zu robusten dezentralen Konzepten.

Für dezentrale Anwendungen sind der protec und der motec bestens geeignet. Diese Umrichter sind in der Schutzklasse IP66 ausgelegt. Der i650 motec zum Beispiel ist in der Wand- und Motormontage erhältlich und bietet somit eine optimale dezentrale Antriebslösung. Er verfügt über eine integrierte Logic PLC auf Basis von CODESYS (IEC 61131-3) sowie Tabellenpositionierung für autarke Achsen und Maschinenmodule. Er verfügt über vier IO-Link-Ports mit limitierter Masterfunktionalität und eine integrierte Rückspeiseeinheit, wodurch ein Bremswiderstand nicht erforderlich ist.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Der passende Antrieb – Einsatzfälle von Servoumrichtern

Servoumrichter für Positionier & Synchronaufgaben, Retrofit und PLCIntegration – mit OCT und DC Zwischenkreis.

Jetzt lesen

Frequenzumrichter und ihre Rolle in Pumpensystemen

Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Steuerung von Pumpensystemen durch Frequenzumrichter zur Steigerung ihrer Produktivität.

Jetzt lesen

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau – Ein strategischer Erfolgsfaktor

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau ist von entscheidender Bedeutung, um den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten.

Jetzt lesen

Kontaktformular