Motoreffizienzklassen im Maschinenbau: Von IE1 bis IE6 einfach erklärt

Energieeffiziente Antriebstechnik als Schlüssel für nachhaltige Maschinenkonzepte

Steigende Energiekosten, strengere gesetzliche Vorgaben und ambitionierte Nachhaltigkeitsziele rücken die Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen immer stärker in den Fokus. Da elektrische Antriebe in vielen Anwendungen für den größten Teil des Energieverbrauchs verantwortlich sind, spielt die Wahl der richtigen Motoreffizienzklasse eine zentrale Rolle.

Doch was bedeuten die Bezeichnungen IE1 bis IE6 eigentlich? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Wirkungsgradklassen? Und warum betrachten moderne Maschinenbauer zunehmend das gesamte Antriebssystem statt nur den Motor?

Was sind Motoreffizienzklassen?

Motoreffizienzklassen beschreiben den energetischen Wirkungsgrad eines Elektromotors. Die Klassifizierung erfolgt nach internationalen Normen und wird mit dem Kürzel IE (International Efficiency) gekennzeichnet.

Je höher die IE-Klasse, desto geringer sind die Energieverluste im Betrieb. Ein höherer Wirkungsgrad bedeutet, dass ein größerer Anteil der aufgenommenen elektrischen Energie in nutzbare mechanische Leistung umgewandelt wird. Das reduziert den Stromverbrauch, die Betriebskosten, die Wärmeverluste und die CO₂-Emissionen.

Gleichzeitig steigt die Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Maschinen und Anlagen.

IE1: Standard Efficiency

Die Effizienzklasse IE1 stellt die niedrigste international definierte Wirkungsgradklasse dar.

Motoren dieser Klasse waren über viele Jahre Industriestandard. Aufgrund der vergleichsweise hohen Verluste werden sie heute jedoch nur noch in Ausnahmefällen in Neuanlagen eingesetzt.

Eigenschaften

  • geringe Energieeffizienz
  • hohe Verlustwärme
  • niedrige Anschaffungskosten
  • kaum noch für Neuprojekte relevant

Für moderne Maschinenkonzepte spielt IE1 praktisch keine Rolle mehr.

IE2: High Efficiency

Mit IE2 wurde ein erster wichtiger Schritt zur Steigerung der Energieeffizienz eingeführt.

Gegenüber IE1 weisen diese Motoren bereits deutlich geringere Verluste auf und waren lange Zeit Standard in vielen Industrieanwendungen.

Eigenschaften

  • verbesserter Wirkungsgrad
  • geringere Betriebskosten
  • höhere Energieeffizienz als IE1
  • in Bestandsanlagen weiterhin häufig anzutreffen

Durch strengere gesetzliche Anforderungen werden IE2-Motoren heute jedoch zunehmend durch effizientere Alternativen ersetzt.

IE3: Premium Efficiency

IE3 gilt heute in vielen Anwendungen als etablierter Industriestandard.

Motoren dieser Klasse bieten einen guten Kompromiss zwischen Investitionskosten und Energieeinsparung.

Eigenschaften

  • deutlich verbesserter Wirkungsgrad
  • wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen
  • breite Verfügbarkeit
  • häufige Wahl im Maschinen- und Anlagenbau

Besonders bei kontinuierlich laufenden Maschinen lassen sich gegenüber älteren Motorengenerationen spürbare Energieeinsparungen erzielen.

IE4: Super Premium Efficiency

Mit IE4 beginnt der Bereich der hocheffizienten Motorentechnologien.

Diese Motoren erreichen nochmals deutlich höhere Wirkungsgrade und werden besonders dort eingesetzt, wo Energieverbrauch ein entscheidender Kostenfaktor ist.

Eigenschaften

  • sehr hohe Energieeffizienz
  • geringere Verlustleistung
  • reduzierte Wärmeentwicklung
  • attraktiv für energieintensive Prozesse

Die höheren Anschaffungskosten amortisieren sich häufig über die eingesparten Energiekosten.

IE5: Ultra Premium Efficiency

IE5 markiert einen wichtigen Technologiesprung in der Antriebstechnik.

Hier kommen häufig moderne Synchronmotoren mit Permanentmagneten zum Einsatz, die deutlich höhere Wirkungsgrade erzielen als klassische Asynchronmotoren.

Eigenschaften

  • extrem hohe Energieeffizienz
  • besonders effizient im Teillastbetrieb
  • geringere Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer
  • deutliche Reduktion des CO₂-Fußabdrucks

Der große Vorteil zeigt sich insbesondere in Anwendungen, die viele Stunden pro Tag laufen. Dort wirken sich bereits kleine Wirkungsgradverbesserungen erheblich auf den Energieverbrauch aus.

IE6: Die nächste Stufe der Energieeffizienz

IE6 stellt aktuell die höchste Wirkungsgradklasse für industrielle Antriebssysteme dar.

Das Ziel dieser Motoreffizienzklasse besteht darin, Energieverluste auf ein Minimum zu reduzieren und gleichzeitig hohe Dynamik zu ermöglichen.

Eigenschaften

  • höchste verfügbare Energieeffizienz
  • maximale Reduzierung von Verlusten
  • optimal für nachhaltige Produktionskonzepte
  • vorbereitet auf zukünftige regulatorische Anforderungen

Gerade vor dem Hintergrund steigender Strompreise und ambitionierter Klimaziele gewinnen IE6-Lösungen zunehmend an Bedeutung.

Infobox: Warum der Motor allein nicht entscheidend ist

Bei der Bewertung der Energieeffizienz richtet sich der Fokus häufig auf den Wirkungsgrad des Motors. Tatsächlich wird der Energieverbrauch einer Maschine jedoch nicht von einer einzelnen Komponente bestimmt, sondern vom Zusammenspiel des gesamten Antriebsstrangs.

Neben dem Motor beeinflussen auch das Getriebe, der Frequenzumrichter, die Steuerungssoftware und die eingesetzte Regelungsstrategie die Effizienz einer Anwendung. Jede dieser Komponenten verursacht Verluste oder trägt dazu bei, Energie optimal zu nutzen. Selbst ein Motor der höchsten Effizienzklasse kann sein volles Einsparpotenzial nicht ausschöpfen, wenn die übrigen Komponenten nicht optimal aufeinander abgestimmt sind.

Besonders in Anwendungen mit variablen Lasten, häufigen Start-Stopp-Zyklen oder langen Betriebszeiten spielt die intelligente Abstimmung aller Komponenten eine entscheidende Rolle. Moderne Frequenzumrichter ermöglichen beispielsweise eine bedarfsgerechte Drehzahlregelung, während intelligente Regelungsalgorithmen Energieverluste im Teillastbetrieb minimieren können. Auch die Wahl des passenden Getriebes hat direkten Einfluss auf den Gesamtwirkungsgrad einer Maschine.

Deshalb betrachten Maschinenbauer und Anlagenbetreiber heute zunehmend das komplette Antriebssystem anstatt einzelner Komponenten. Nur durch eine ganzheitliche Optimierung von Motor, Getriebe, Umrichter und Software lassen sich maximale Energieeffizienz, niedrige Betriebskosten und eine nachhaltige Maschinenperformance erreichen.

Wo sich hohe Effizienzklassen besonders lohnen

Besonders profitieren Branchen mit langen Laufzeiten und vielen Antrieben

Intralogistik

Fördersysteme und Sortieranlagen laufen häufig rund um die Uhr. Bereits kleine Wirkungsgradverbesserungen führen zu erheblichen Einsparungen.

Mehr dazu

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Hier sind kompakte Bauformen, hohe Dynamik und energieeffizienter Dauerbetrieb entscheidend.

Mehr dazu

Verpackungsmaschinen

Steigende Leistungsanforderungen erfordern effiziente Antriebe bei gleichzeitig wirtschaftlichem Betrieb.

Mehr dazu

Textilverarbeitung

Viele Antriebsachsen und lange Betriebszeiten machen Energieeffizienz zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor.

Mehr dazu

Zukunftssichere Antriebssysteme mit IE5 und IE6

Die Entwicklung zeigt deutlich: Die Zukunft gehört nicht allein effizienteren Motoren, sondern intelligent abgestimmten Gesamtsystemen.

Ein Beispiel hierfür ist das Motor Drive System IE5/IE6 von Lenze. Das System kombiniert den Synchronmotor m550, die Getriebereihe g500 sowie die Frequenzumrichter i550 beziehungsweise i650 motec zu einer integrierten Antriebslösung.

Die Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und ermöglichen laut Lenze:

  • Wirkungsgradklassen bis IE5/IE6
  • bis zu 60 % reduzierte Motorverluste
  • sensorlose Regelung
  • bis zu 300 % Überlastmoment aus dem Stillstand
  • einfache Inbetriebnahme mit minimalem Parametrieraufwand

Damit unterstützt das System Maschinenbauer dabei, Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Performance miteinander zu verbinden.

Fazit

Von IE1 bis IE6 zeigt sich eine klare Entwicklung: Die Anforderungen an Energieeffizienz steigen kontinuierlich. Während IE3 heute in vielen Anwendungen Standard ist, setzen IE5- und IE6-Systeme neue Maßstäbe hinsichtlich Nachhaltigkeit und Betriebskosten.

Für Maschinenbauer wird dabei zunehmend nicht nur die Wahl des Motors wichtig, sondern die Optimierung des gesamten Antriebsstrangs. Wer Energieverbrauch, CO₂-Emissionen und Betriebskosten langfristig reduzieren möchte, kommt an modernen Antriebssystemen der höchsten Effizienzklassen kaum noch vorbei.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren:

Energieeffizienz von Bandförderern in Gepäckförderanlagen - Whitepaper von Lenze und Forbo

Wie lassen sich Energieverbrauch und CO₂ Emissionen in Gepäckförderanlagen senken? Genau darum geht es in unserem neuen Whitepaper. Lesen Sie jetzt das Abstract auf unserem Blog. 

Jetzt lesen

Skalierbarkeit im Maschinebau

Wie flexible Lösungen die Zukunft der Automatisierung gestalten. Das Konzept für die Entwicklung von Systemen sollte sich leicht an unterschiedliche Anfordeurngen und steigende Produktionsgrößen anpassen lassen. 

Jetzt lesen

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau – Ein strategischer Erfolgsfaktor

Funktionale Sicherheit im Maschinenbau ist von entscheidender Bedeutung, um den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten.

Jetzt lesen

Kontakt