Assumersi responsabilità
Il ruolo del Gruppo Lenze in quanto importante datore di lavoro e membro della società è associato a particolare responsabilità. Una responsabilità cui questa azienda familiare di successo fa fronte in vari modi.
Le nostre attività nel sociale si svolgono nel contesto locale delle singole sedi. Comuni a tutte le società del Gruppo sono l’orientamento e l’impegno in loco. Sosteniamo principalmente progetti regionali e locali nonché iniziative negli ambiti istruzioni, sport, salute, integrazione e sociale.
- Le nostre società negli Stati Uniti,in Norvegia e In Italia aiutano ad esempio persone in difficoltà con iniziative di raccolta fondi a livello locale.
- Anche la sede in Francia sostiene organizzazioni no-profit con donazioni.
- I nostri colleghi in Svizzera negli ultimi anni hanno sostenuto la squadra Skeleton svizzera nel cammino verso le Olimpiadi invernali tenutesi a Pyeongchang.
- In Germania gli obiettivi cui puntiamo nelle aree delle nostre sedi sono due: sostegno all’istruzione e alle persone in difficoltà. Sosteniamo progetti che promuovono l’aggregazione sociale, l’integrazione, la cultura e la salute a favore di persone affette da malattie fisiche o psichiche, e in particolare, bambini, adolescenti e le relative famiglie.
- In occasione del giubileo aziendale i nostri collaboratori si sono inoltre impegnati in tutto il mondo per una buona causa. Obiettivo del progetto "70000 Lenze” era percorrere simbolicamente 1.000 km per ciascuno dei 70 anni passati dalla fondazione dell’azienda dedicandosi ad attività sportive. I nostri dipendenti hanno percorso un totale di 287.714 km. E in cambio noi abbiamo fatto una donazione a "Pink Kids”, iniziativa dell’organizzazione Pink Ribbon dedicata ai bambini le cui madri sono malate di cancro al seno. In questo modo è stato sensibilizzato il personale sulle opportunità di diagnosi precoce di questa forma di cancro, promuovendo inoltre le attività di prevenzione interne all’azienda.