Ecológicamente razonables, económicamente valiosas: las Lenze BlueGreen Solutions
Casi la mitad de la energía eléctrica generada es consumida actualmente por la industria y una gran parte de esa energía, casi dos tercios, la consumen los sistemas de accionamiento eléctricos. Por este motivo, aquí se encuentra el mayor potencial para incrementar la eficiencia energética y reducir fácilmente el consumo de energía en un 20 % usando soluciones inteligentes. Los efectos son evidentes, ya que un mejor aprovechamiento implica, al mismo tiempo, una menor carga ambiental, un menor consumo de recursos y una reducción de los costes de energía, todo ello manteniendo la misma productividad.
Ahorrar energía es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. En Lenze le mostraremos cómo aprovechar la energía de manera más eficiente mediante tecnologías de accionamiento y automatización inteligentes: con nuestras Lenze BlueGreen Solutions.
Coste del ciclo de vida: juntos podemos lograr más eficiencia
Con la rentabilidad global siempre en el punto de mira
En función de la tarea de la maquinaria, los costes de energía alcanzan en solo cuatro años el valor de los costes de adquisición en los sistemas de accionamiento. Aunque los sistemas de accionamiento energéticamente eficientes generalmente son más caros que los accionamientos convencionales, los costes adicionales se amortizan en pocos años gracias al ahorro de energía. Por tanto, la rentabilidad total del sistema de accionamiento solo puede evaluarse desde la perspectiva del coste del ciclo de vida (LCC, por sus siglas en inglés).
Nosotros lo acompañaremos desde el diseño hasta la implementación de la máquina o lo ayudaremos a elegir los accionamientos adecuados. Con nosotros tendrá siempre bajo control los factores que influyen en el consumo de energía de su máquina, para así optimizar fácilmente el coste del ciclo de vida y, con ello, la eficiencia energética.
Aumento de la eficiencia energética: Ahorrar puede ser así de fácil
Beneficios tanto para su empresa como para el medio ambiente.
Existen toda una serie de parámetros que determinan la eficiencia energética de los accionamientos. Por ello son también numerosos los puntos de partida para incrementar la eficiencia energética, pero no con todas las medidas el esfuerzo y el resultado están en equilibrio. Primero es necesario realizar un análisis detallado del proceso mecánico y su consumo de energía para poder determinar las medidas que realmente serán efectivas y, en consecuencia, razonables. Este es el principio en que se basan las BlueGreen Solutions de Lenze.
Nuestro resultado:
- El mayor potencial para aumentar la eficiencia energética se encuentra en un suministro de energía inteligente (75 %).
- Le sigue el uso de componentes de accionamiento con un alto rendimiento (15 %).
- También ofrece potencial el aprovechamiento de la energía de frenado (10 %).

Directiva sobre diseño ecológico
Pásese a las soluciones con garantía de futuro sin esfuerzo.
Para aumentar la eficiencia energética de los accionamientos perseguimos tres planteamientos:
Lenze BlueGreen en Drive Solutions
Ahorro de energía fácil con la tecnología de accionamiento
Todos los accionamientos pueden clasificarse en una de nuestras 12 soluciones de accionamiento. De esta manera se puede reconocer fácilmente qué medidas para la minimización del consumo de energía son generalmente efectivas, menos efectivas o totalmente inadecuadas.
En el resumen para descargar que se encuentra en esta página encontrará una lista detallada de las medidas para el ahorro de energía de cada solución de accionamiento.