Integración fácil de la seguridad.
Funciones de seguridad: para la protección de personas y máquinas.
La seguridad funcional es un componente imprescindible en la fabricación moderna de máquinas e instalaciones. Se trata de cumplir la normativa para así lograr aplicaciones con garantía de futuro.
Hemos recopilado una gran variedad de información relacionada con el tema de la seguridad funcional y le presentamos la normativa actual, como la directiva de máquinas 2006/42/CE y la norma EN ISO 13849-1.
Ambas directivas están en vigor desde finales de 2009. Le informamos sobre los pormenores y los pasos que prevé, por ejemplo, la norma EN ISO 13849-1 a la hora de construir una máquina segura.
Downloads
De la función de seguridad al producto: Nuestros productos con funciones de seguridad
Un aspecto básico para una máquina segura es la «seguridad funcional», que se refiere a que se ejecute siempre por principio una función de seguridad como, p. ej., la desconexión de la máquina al abrir una puerta de protección o que se descubra un fallo al ejecutar la función de seguridad antes de que este pueda causar daños personales.
La complejidad y el riesgo de avería aumentan con cada componente adicional en una máquina. Una integración profunda de la «seguridad funcional» en los productos y las herramientas de ingeniería procura la seguridad necesaria. Por un lado, las funciones de seguridad responden a las normas armonizadas. Sin embargo, convencen sobre todo por las funciones específicas de la aplicación que reducen considerablemente el coste de ingeniería y proporcionan otros beneficios, p. ej. al poder prescindir de grandes zonas de almacenamiento intermedio en los transelevadores.
5 pasos para una máquina segura
La directiva sobre máquinas comprende, entre otros:
- La elaboración de una evaluación de riesgos: Así se pueden determinar los requisitos vigentes de seguridad y protección de la salud.
- El diseño y la construcción de la máquina teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos.
Tras la evaluación de riesgos, sabrá qué medidas debe adoptar para reducir los riesgos.
Si estas medidas no se pueden incorporar durante la fase de diseño, es necesario integrarlas en la tecnología de control y registrar dicha integración por escrito en una especificación de las funciones de seguridad.
Al usar un controlador, el Performance Level (PL) determina los requisitos de las medidas de reducción de riesgos. Tras la implementación de las funciones de seguridad se comprueba el PL logrado realmente, que debe ser, como mínimo, igual o mayor que el detectado teóricamente antes.
Directivas y normas
La aplicación de la directiva sobre máquinas es legalmente vinculante en todos los países de la Unión Europea. No ofrece especificaciones sobre los detalles técnicos, sino que define los requisitos esenciales de las máquinas, como los resultados buscados o los peligros que deben evitarse. No se determina cómo debe ser la solución técnica de forma concreta.
La directiva sobre máquinas (2006/42/CE) es válida, entre otros, para:
- Máquinas
- Componentes de seguridad
- Máquinas incompletas (cuasi máquinas)
Una vez construida la máquina, es el mismo constructor quien confirma que se han tenido en cuenta todas las exigencias básicas y que la máquina las cumple: mediante la aplicación de la marca CE y la redacción de la declaración de conformidad.
Las normas armonizadas ayudan a satisfacer los requisitos esenciales. Si una norma armonizada cubre todos los riesgos vinculados a la máquina, se puede suponer que la máquina cumple la normativa, y se habla entonces de presunción de conformidad.