Businessmodelle Industrie 4.0

21. August 2019

Whitepaper #7: Businessmodelle Industrie 4.0

Unser Whitepaper bringt das Hype-Thema "neue Geschäftsmodelle" auf den Boden der maschinenbauerischen Tatsachen zurück.

Durch die fortschreitende Digitalisierung öffnen sich immer wieder neue Türen zu Kunden, zu Prozessen und Daten, die bisher verschlossen oder zumindest bis dato nicht wirtschaftlich zu nutzen waren. Wer träumt da nicht vom disruptiven Geschäftsmodell mit dem der Markt im Flug erobert und die Konkurrenz staunend zurückgelassen wird. Doch ganz so einfach ist es nicht. Damit es soweit kommt, bedarf es einer guten Portion Glück.

Zudem fußt der Erfolg auf einer Kombination aus dem grundsätzlichen Verständnis der (Miss-)Erfolgsfaktoren von Innovationen, organisatorischem Geschick und harter kleinteiliger Arbeit, die den Lernfortschritt in den Vordergrund stellt und nicht das Erreichen von Planzahlen.

Dieses Whitepaper stellt die Verbindung zwischen den Themen her und bringt das Hype-Thema "neue Geschäftsmodelle" auf den Boden der maschinenbauerischen Tatsachen zurück.

Download Whitepaper

Downloads