Rapport Financier 2017/18

Cette année, la devise du rapport annuel de Lenze est "Growing. Stronger. Better. Together.". Après tout, il s'agit avant tout de la mise en œuvre en cours de la stratégie Lenze 2020+, lancée il y a un an. Cette stratégie est appuyée par l'ensemble des 3700 collaborateurs dans le monde chaque jour.

"Growing. Stronger. Better. Together." c'est aussi l'esprit d'optimisme qui règne au sein de l'entreprise. Lenze s'engage à contribuer à façonner l'avenir de l'automatisation et à tirer parti des possibilités offertes par la numérisation pour elle-même et, surtout, pour ses clients. La stratégie d'entreprise 2020+ détermine l'orientation future que Lenze suit avec succès. Comme en témoignent également les chiffres financiers clés. 2017/18 a donc été une nouvelle année record pour Lenze. En chiffres, cela signifie une augmentation du chiffre d'affaires de 9,2% à 741,0 millions d'euros, une hausse de l'EBIT de 12,3% à 65,7 millions d'euros et un taux de fonds propres de 66,5%. Lenze poursuit donc sa croissance durable et est très bien positionnée pour l'avenir, tant sur le plan stratégique que financier.

De plus amples informations sur les performances de Lenze en 2017/18 sont également disponibles dans le fichier PDF du rapport annuel 2017/18 et dans le communiqué de presse.

 

Rapport annuel 4.0

En tant qu'entreprise contribuant à la numérisation, Lenze a présenté cette année encore, ses activités et ses résultats sous forme numérique, sous forme de courts clips de 30 secondes et en fonction de ses domaines d'activité stratégique. Sous http://annual-report.lenze.com, l'entreprise donne un aperçu détaillé de son orientation stratégique, de ses objectifs et de son orientation future.

Les histoires du Groupe Lenze, y compris son nouveau centre d'innovation à l'échelle du Groupe, DOCK.ONE à Brême, complètent ce rapport annuel numérique.

Vous n'êtes qu'à un clic de notre rapport annuel numérique...

 

 

Les chiffres clés de Lenze 2017/18 en un coup d'œil

Cliquez sur le graphique pour accéder directement à notre rapport annuel numérique