Ce qu'il faut savoir sur l'Industrie 4.0 et la Transformation Numérique

Security

Lenze Knowledge #10

Hackers are increasingly targeting machines and systems and causing production downtimes. Consequently, security is gaining importance in automation and becoming more of a focus for machine builders and operators of production facilities - out of self-interest and with a view to legal requirements.

As automation experts, we provide the best possible protection for our hardware, software and digital services. However, machines and plants can only be comprehensively protected against cyber risks if all parties involved - i.e., automation specialists, machine builders, and operators - take the necessary measures.

This white paper provides machine builders and operators with orientation in the jungle of standards and regulations concerning cybersecurity for machines: It offers an overview of the legal framework, requirements according to standard 62443, and implementation options in practice.

Download Whitepaper

Plug & Produce pour l'Usine Intelligente

Connaissance Lenze #9

Et voici des lignes de production autogérées ! Dans la production flexible du futur, les modules machine ne sont plus uniquement associés automatiquement, ils communiquent en tant que partie intégrante de la ligne de production, se coordonnent et interagissent dans le cadre d’une chaîne de production. Avec le concept Plug and Produce, Lenze ouvre la voie vers ce futur. Plug and Produce est un concept de communication et d'intégration ouvert, flexible, indépendant des constructeurs de machines et des lignes de production. Il est basé sur le standard de communication OPC UA utilisant l'interface du Système d'Administration (« Administration Shell ») pour décrire la Machine et ses Aptitudes (« skills »). Le Livre Blanc décrit le concept de Plug and Produce, ce qui est possible à ce jour et quelles étapes sont encore nécessaires pour une mise en œuvre réussie.

Télécharger le Livre Blanc

Communication Inter-Machines

Connaissance Lenze #8

Le Livre Blanc à propos du langage normalisé PackML créé par le groupe de travail OMAC donne un aperçu du sujet de la Communication Inter-Machines sur la base de modèles d'information standardisés (PackML). Il explique ce qui se cache derrière le terme PackML et comment le standard est structuré et agencé, mais surtout il se focalise en particulier sur l'argumentation des avantages pour l'utilisateur. De vrais exemples de Procter & Gamble, Velux et Arla Foods montrent les avantages de l'utilisation de PackML du point de vue de l'utilisateur final. Les exemples de Mettler Toledo et du groupe ProMach illustrent comment les fabricants de machines bénéficient également de l'utilisation de PackML. Les références et témoignages mentionnés peuvent être utilisés dans le travail quotidien de vos commerciaux.

Télécharger le Livre Blanc

Modèles Économiques pour l’Industrie 4.0

Connaissance Lenze #7

La numérisation croissante ouvre constamment de nouvelles opportunités pour les clients vers des processus et des données jusqu'alors inaccessibles ou du moins économiquement inexploitables. Alors, qui ne rêve pas d’un Modèle Économique disruptif conquérant le marché instantanément et laissant la concurrence loin derrière, à la stupéfaction générale ?

Mais ce n'est pas si simple. Une bonne dose de chance est nécessaire pour en arriver là. En outre, le succès repose sur la combinaison d'une compréhension de base des facteurs de succès ou d'échec des innovations, de la compétence organisationnelle et d'un travail acharné, à petite échelle, mettant l’accent sur l'apprentissage plutôt que sur la réalisation de résultats chiffrés. Ce Livre Blanc établit le lien entre les thèmes et ramène le discours en vogue des « nouveaux Modèles Économiques » au réalités fondamentales des faits et données de l'Ingénierie Mécanique.

Télécharger le Livre Blanc

L'Industrie 4.0 parle OPC UA

Connaissance Lenze #6

Sans communication, pas d'Industrie 4.0. Tous les appareils, les modules et les machines, communiquent dans toutes les directions. Et encore et encore vous entendez parlez d'OPC UA.

Mais que se cache-t-il derrière tout cela ? D'où cela vient-il ? Et à quoi cela sert-il ?

Le Livre Blanc répond à ces questions et explique également pourquoi OPC UA est bien plus qu'un simple bus de communication.

Télécharger le Livre Blanc

Le Jumeau Numérique

Connaissance Lenze #5

Les Fabricants de Machines sont constamment soumis à des contraintes de temps et de coûts. Respecter les délais de livraison, ne pas perdre de vue les spécifications convenues et procéder à des ajustements logiciels lors de la mise en service avec derrière, la pression du client. En cas de problème, il peut arriver rapidement que plusieurs essais soient nécessaires avant que le prototype ne réponde pleinement aux exigences du client. Et lorsque cela arrive, le calcul des coûts est déjà une perte de temps. L'Ingénierie Numérique permet de sortir de ce Dilemme.

Aujourd'hui, une grande variété d'outils logiciels extrêmement pointus est déjà utilisée pour développer, simuler, vendre ou gérer des machines. Cependant, bon nombre des solutions disponibles sont encore des solutions isolées et une chaîne de processus numérique continue fait défaut dans de nombreux domaines. Ce Livre Blanc décrit un robot tout au long de son cycle de vie et utilise différents exemples pour expliquer la vision qui se cache derrière le Jumeau Numérique et tous les avantages qu'il nous promet au cours des différentes étapes.

Télécharger le Livre Blanc

Cloud Computing en Ingénierie mécanique

Connaissance Lenze #4

 

Le Dilemme des Logiciels dans la Construction de Machines

Connaissance Lenze #3

La digitalisation est en train de changer radicalement l'Ingénierie Mécanique. La complexité des machines et le degré de personnalisation augmentent et de nouveaux Services et Modèles Économiques se développent. Par conséquent, l'effort financier pour les développements logiciels s'accroît de façon exponentielle. Il faut donc réfléchir aux moyens de rendre la programmation plus efficace.

Cependant, un savoir-faire technique supplémentaire n'est pas la seule réponse. Pour bénéficier de méthodes de développement modernes, l'organisation des processus doit également changer chez les Fabricants de Machines. Ce Livre Blanc explique de manière pratique quels aspects de la situation actuelle posent problème et répond à la question de savoir comment l'Ingénierie Mécanique peut se développer davantage. L'accent est mis sur l'adaptation plus rapide des machines aux exigences des clients ainsi que sur la conception plus efficace des processus de développement par des méthodes agiles et à l'assurance d’une qualité constante dans le développement logiciel.

Télécharger le Livre Blanc

Sécurité Fonctionnelle

Connaissance Lenze #2

La réglementation européenne sur la sécurité des machines, appelée Directive Machines 2006/42/CE, stipule que le constructeur doit garantir la sécurité des personnes, des machines et de l'environnement tout au long du cycle de vie (et dans tous les modes de fonctionnement) des machines. Le fabricant assume la responsabilité de la conception et de la fabrication de ses machines. Après avoir suivi des procédures de vérification, il doit attester que ses machines sont conformes aux exigences de sécurité en apposant un marquage CE. Et si, un accident survient du fait d'un défaut de conception de sécurité, c'est le chef d'entreprise qui est responsable à titre personnel.

De nombreuses obligations sont à remplir afin d'éviter d'en arriver à ce cas extrême. Des exigences de sécurité sont énoncées dans d'innombrables lois et directives. Ce Livre Blanc donne un aperçu des exigences légales, des conseils sur la mise en œuvre et des conséquences de la non-conformité. Le document traite également de l'interaction entre la Sûreté et la Sécurité. Alors que, dans le passé, les deux sujets étaient souvent perçus comme opposés, la Sécurité et la Sûreté sont maintenant devenues des enjeux communs qui doivent être considérés et traités ensemble. Ce livre traite également des possibilités offertes par la Sécurité Fonctionnelle. Trois exemples concrets montrent comment la Sécurité est directement profitable. Ceux qui souhaitent approfondir le sujet découvrirons également une liste intéressante de références bibliographiques qui, en plus des normes et des directives, comprend en particulier des documents d'interprétation importants.

Télécharger le Livre Blanc

Le Défi du Numérique

Connaissance Lenze #1

Notre premier Livre Blanc décrit de façon pragmatique les étapes à suivre pour maîtriser la Transformation Numérique. Il aborde aussi le fait que le passage du développement de produits classiques à la gestion de l'innovation nécessite des ajustements de la structure et de la culture de l'entreprise. Enfin, il est complété par des connaissances de base et la classification des divers environnements, des conseils pour surmonter les obstacles et des suggestions de lectures complémentaires.

Ce Livre Blanc s'adresse en premier lieu aux Chefs d'Entreprise et aux Cadres Dirigeants.

Télécharger le Livre Blanc

Écrire à Lenze